DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-07

Activation/désactivation du puck à l’aide de l’application

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil.
  2. Appuyez sur (A) pour activer/désactiver le puck.
    SUGGESTION: Vous pouvez également activer/désactiver l’appareil depuis l’écran d’accueil lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris.
    To know more about Favoris, refer to the Gérer les favoris topic in the respective System User Guide.
    NOTE: L’onglet Contrôle ne sera pas visible si vous n’avez qu’un seul appareil dans le système Wiser. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?