Showing 8,491 - 8,500 of 9,888 results

Page 850 of 989
  • Comprobación del historial del dispositivo

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    en la nube. Cuando se pierda la conexión a la nube, desaparecerá el historial del dispositivo. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra la alarma de humo. En la página del panel de control del dispositivo, pulse Historial. En la página Historial, puede ver la fecha, la hora y el tipo de alarma detectada. El historial del dispositivo puede almacenarse durante un máximo de 90 días.
  • Tratamiento de problemas con el código QR

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    continúe con Añadir un dispositivo. Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones: (E): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La
  • Acerca do dispositivo

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O Micromódulo Variador LED Multifios Wiser (a seguir designado por Variador / Micromódulo variador) combina as vantagens de funcionalidade de um variador inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânicos comuns
  • Technische Daten

    PowerTag Control – Geräte-Benutzerhandbuch

    geschlossen Anwendbare Spannung am Ausgang 230 V AC ± 20 % Minimaler/maximaler Strom am Ausgang 10 mA / 2 A Art des Ausgangsbefehls Impuls oder Verriegelung Impulslänge im Steuerungsmodus mit Impulsrelais Nennwert: 300 ms (Toleranz -0 ms, +300 ms) Funkkommunikation ISM-Band 2,4 GHz 2,4 GHz bis 2,4835
  • Über das Gerät

    PowerTag Control – Geräte-Benutzerhandbuch

    zur Steuerung von 230 VAC-Lasten bis 2 A. Zigbee-Technologie vereinfacht Verkabelung und Inbetriebnahme: Für die Kommunikation der PowerTag Control (C)-Module mit dem Wiser Hub ist keine Verkabelung erforderlich. Skalierbarkeit des Systems: PowerTag Control (C)-Module können jederzeit ganz einfach in
  • Tekniske data

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

    på udgang 230 V AC ± 20 % Minimum-/maksimumstrøm på udgang 10 mA / 2 A Type af udgangsrækkefølge Impuls eller hold Impulslængde i styrefunktion med impulsrelæ Nominel: 300 ms (tolerance -0 ms, +300 ms) Radiofrekvenskommunikation ISM-bånd 2,4 GHz 2,4 GHz til 2,4835 GHz Kanaler i henhold til IEEE
  • Utilisation de l’appareil

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    , une icône pour ouvrir l’écran Contrôle de l’appareil. Sur l’écran Contrôle de l’appareil, vous pouvez voir les éléments suivants : A Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver l’appareil. B État actuel de l’appareil. C Créer ou attribuer un programme D Appuyez pour ajouter l'appareil
  • Indstilling af lysdiodelysstyrke

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    justerede lysstyrke-niveau. Ellers kan du vente 30 sek. på, at standby-lysdioden slukker, hvorefter lysstyrkeniveauet gemmes. Ændring af lysdiodelysstyrken med appen Tryk på på Hjem skærmen. Tryk på Enheder Røgalarm Lysdiodeindikator (A). Tryk kortvarigt på knappen Indstilling/nulstilling (S/R) på enheden for at vække den, før du ændrer lysstyrkeniveauet. Vælg en af følgende (B) i appen: Maksimum Minimum Tryk på OK.
  • Comprobación del historial del dispositivo

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    en la nube. Cuando se pierda la conexión a la nube, desaparecerá el historial del dispositivo. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra la alarma de humo. En la página del panel de control del dispositivo, pulse Historial. En la página Historial, puede ver la fecha, la hora y el tipo de alarma detectada. El historial del dispositivo puede almacenarse durante un máximo de 90 días.
  • Pausing the seasonal comfort mode

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    you want to pause the seasonal comfort mode. Tap up/down button (A) to move the shutter to required position. Tap the pause button to select the time for which you want to pause the seasonal comfort mode. You can tap Cancel at any time to stop the pause. If you manually override the shutter, the
Page 850 of 989