DUG_PTC_WH-03

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil, ainsi que de contrôler divers paramètres.

Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur TOUS les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve la prise, une icône pour ouvrir l’écran Contrôle de l’appareil.

Sur l’écran Contrôle de l’appareil, vous pouvez voir les éléments suivants :

  1. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver l’appareil.

  2. État actuel de l’appareil.

  3. Créer ou affecter un programme

  4. Paramètres de l’appareil pour modifier la configuration.

NOTE: Si un seul PowerTag est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?