DUG_PTC_WH-05

Über das Gerät

PowerTag Control (PTC) ist ein drahtloses Kommunikationsmodul, das speziell für die Steuerung und Überwachung von Anwendungen entwickelt wurde. Es ist Teil des PowerTag-Systems und des Wiser-Systems und verwandelt eine Verteilertafel in eine vernetzte Schalttafel.

PowerTag Control can monitor a circuit and notify the Wiser Hub wirelessly of the status of a contact (OF, SD, CT, or TL position indication).

PowerTag Control (C) überwacht Stromkreise drahtlos, erfasst den Status der in Reihe geschalteten Leistungsschalter und benachrichtigt den Wiser Hub über den Status der Informationen, wie z. B. AUS, Schütz (CT) oder Impulsrelais (TL). PTC verfügt über einen spannungsfreien Relaiskontakt zur Steuerung von 230 VAC-Lasten bis 2 A.

  • Zigbee-Technologie vereinfacht Verkabelung und Inbetriebnahme: Für die Kommunikation der PowerTag Control (C)-Module mit dem Wiser Hub ist keine Verkabelung erforderlich.

  • Skalierbarkeit des Systems: PowerTag Control (C)-Module können jederzeit ganz einfach in neue oder bestehende Schalttafeln eingebaut werden, und zwar mit einer unkomplizierten Inbetriebnahme.

  • PowerTag Control (C)-Module werden auf einer DIN-Schiene montiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?