DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede ver la detección de humo y alta temperatura accediendo al historial de alarmas de humo.
NOTA: Todo el historial de dispositivos se almacena en la nube. Cuando se pierda la conexión a la nube, desaparecerá el historial del dispositivo.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra la alarma de humo.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, pulse Historial.
    En la página Historial, puede ver la fecha, la hora y el tipo de alarma detectada.
    NOTA: El historial del dispositivo puede almacenarse durante un máximo de 90 días.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?