Showing 8,591 - 8,600 of 9,886 results

Page 860 of 989
  • Opsætning af alarm for overforbrug

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Opsætning af alarm for overforbrug Opsætning af alarm for overforbrug Opsætning af alarm for overforbrug Dette emne beskriver, hvordan du opsætter en alarm om en enheds overforbrug. På siden Notifikationer og alarmer skal du trykke på Opret en ny alarm (A). Vælg alarmtype som Overforbrug (B). Vælg
  • Comprobación del historial

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento. Seleccione en la lista (A) el sensor de movimiento necesario. Toque Historial (B). Toque una de las siguientes opciones: Temperatura: para ver el historial de la temperatura. Movimiento: para ver el historial de los eventos de detección de
  • Styring af bevægelsessensoren

    ARGUS bevægelsessensor udendørs 360 – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    enhed i Wiser-systemet, vises fanen Styring ikke. Der er adgang til alle funktioner via Hjem-skærmen. Vælg den ønskede bevægelsessensor fra listen (A). Vælg det tidspunkt, på hvilket den tilsluttede enhed skal aktiveres. Tryk om nødvendigt på enhedsikonet for at aktivere eller deaktivere det.
  • Notification

    ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 – Wiser Home Device user guide

    notification: You get this notification in the app when the motion sensor is overheated after a prolonged operation. You can not enable/disable the device off-line and overheating notifications. The app displays the appropriate notification when the motion sensor overheats or goes offline.
  • Resetting the Device in Quick Home Connect

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Använda enheten

    Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av, justera ljusstyrkan och styra olika inställningar. På fliken Kontroll väljer du dimmern. På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ: A Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska dimmerns
  • Troubleshooting

    Exxact - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    overheating. Reduce load. Change load. Check wiring between the push button and the dimmer. Flickering at minimum brightness. Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device). Change the load (if the minimum brightness is insufficient). Set to RL LED mode
  • Troubleshooting

    Exxact – Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Troubleshooting Troubleshooting Troubleshooting Symptom Possible cause Solution LED blinks red. The Wireless switch battery is low or drained. Replace the Wireless switch battery. A notification pop-up will appear in the app. The Wireless switch displays offline in the app. The Wireless switch
  • Laitteen määrittäminen

    Exxact – langaton kytkin VAL 1-os/2-os – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Laitteen tiedot -näytössä voit määrittää laitteen asetukset haluamallasi tavalla. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Laitteet 1-osainen yhdistetty langaton kytkin / 2-osainen yhdistetty langaton kytkin. A Laitteen nimi
  • Resetting the Device in Quick Home Connect

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

Page 860 of 989