DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av, justera ljusstyrkan och styra olika inställningar.

På fliken Kontroll väljer du dimmern.

På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ:

A

Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska dimmerns ljusstyrka. Mer information finns i ämnet Justera ljusstyrkan.

B

Tryck för att manuellt sätta på eller stänga av enheten.

C

Tryck för att omdirigera dig till fönstret Schemalägg, där du kan skapa ett schema. Mer information finns i ämnet Konfigurera ett schema.

Tap to add the device to the Favoritenheter section on the Hem screen. To know more about Favorit, refer to the Hantera favoriter topic in the respective System User Guide.

D

Tryck för att styra olika inställningar från skärmen Enhetsinställningar. Mer information finns i ämnet Konfigurera enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?