DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Laitteen konfigurointi

Wiser Home -sovelluksen avulla voit konfiguroida laitteen haluamallasi tavalla.
  1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa .
  2. Napauta kohtaa Laitteet > Laitteet > 1-osainen yhdistetty langaton kytkin / 2-osainen yhdistetty langaton kytkin.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla kohtaa Ohjaus > Valitse laite (1-osainen/2-osainen langaton kytkin) > > Laitteen asetukset.

    A

    Laitteen nimi: Napauta muuttaaksesi laitteen nimen. Katso lisätietoja kohdasta Laitteen uudelleennimeäminen.

    B

    Sijainti: Napauta kohdistaaksesi laitteen johonkin huoneeseen (kuten olohuone, makuuhuone, keittiö jne.). Katso kohta Laitteen sijainnin säätäminen saadaksesi lisätietoja sijainnin asettamisesta.

    C

    Tunnista: Napauta tunnistaaksesi laitteen. Tila-LED vilkkuu punaisena ja yhdistetyt valolaitteet vilkkuvat päälle/pois kytkimen onnistuneen tunnistuksen jälkeen.
    Napauta OK, kun olet lopettanut laitteen tunnistuksen. Katso lisätietoja kohdasta Laitteen tunnistaminen.

    D

    Poista: Napauta poistaaksesi laitteen järjestelmästä.

    HUOMAUTUS:
    • Laitteen poistaminen nollaa myös kytkimen. Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu keltaiseksi ja ilmaisee, että kytkin on valmis pariliittämiseen.

    • Jos kytkimen pariliitoksen muodostuksessa tai nollauksessa ilmenee ongelmia, katso kohta Laitteen nollaaminen.

    E

    Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin: Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää laitteen senhetkisen signaalinvoimakkuuden.

    • Hyvä signaali (välillä 0 ja -54 dBm)

    • Normaali signaali (välillä -54 ja -79 dBm)

    • Heikko signaali (<-79 dBm)

    • Ei signaalia (laite ei ole verkossa)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?