DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Comprobación del historial

Con la aplicación Wiser Home puede comprobar el historial de los eventos de detección de movimiento y la temperatura.

Para comprobar el historial:
  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento.
  2. Seleccione en la lista (A) el sensor de movimiento necesario.
  3. Toque Historial (B).
  4. Toque una de las siguientes opciones:
    • Temperatura: para ver el historial de la temperatura.

    • Movimiento: para ver el historial de los eventos de detección de movimiento.

    SUGERENCIA: Toque Cargar más para ver 100 eventos más.
    Se puede comprobar el historial de los eventos de detección de movimiento de los últimos 30 días y la temperatura del último año.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?