Showing 881 - 890 of 9,870 results

Page 89 of 987
  • Creación de un momento

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Con la aplicación Wiser Home se pueden crear momentos. Para crear un momento: En la pantalla Inicio, toque . Vaya a Momento > para crear un
  • Criar uma automatização

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Ao utilizar a aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas
  • Steuerung des Geräts mit den Drucktastern

    System M und System D - Connected-Funktaster 1-fach/2-fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Funktaster, um das Licht ein-/auszuschalten oder auf eine spezifische Helligkeitsstufe einzustellen (nur bei Dimmern). Rollladen Drücken Sie kurz (< 0,5 s) die zugewiesene Taste am Funktaster, um die Jalousie auf den eingestellten Prozentsatz zu öffnen/schließen. Moment Kurzer Druck auf die Taste, um einen Moment zu aktivieren. Mithilfe der App können Sie die Taste des Funktasters mit Aktion/Moment konfigurieren.
  • System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang

    Buttons After assigning the action to the Wireless switch, you can operate it by pressing the push buttons. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Assigning a Moment to the Wireless Switch Assigning a Moment to the
  • Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang

    /Moment to the Wireless switch, you can operate it by pressing the push buttons. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Assigning a Moment to the Wireless switch Assigning a Moment to the Wireless switch A Moment
  • Creación de una automatización

    Micromódulo de potencia Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización El siguiente es un ejemplo de cómo crear una automatización para apagar el calentador de agua cuando excede el límite de potencia. Este ejemplo de automatización solo se aplica a usuarios con PowerTag y
  • Skapa ett scenario

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    namnet på scenariot (A). Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter. På sidan Välj enheter väljer du de enheter som ska manövreras av scenariot från listan (C). Tryck på Etikett. På sidan Skapare av Scenario trycker du på Rörelsesensor för utomhusbruk för att ställa in den På/Av
  • Tilanteen luominen

    Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360 – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    tilanteen nimi (A). Napauta Lisää toimintoja (B) valitaksesi laiteluettelon. Valitse Valitse laitteet -sivulla luettelosta (C) laitteet, joita tilanne käyttää. Valitse Merkki. Napauta Tilanteen luoja -sivulla Ulkoliiketunnistin ja valitse Päällä/Pois tai Avaa/Sulje. Esimerkki: Jos tunnistin ohjaa
  • Ovalis - Connected Blind Control Switch Wiser Home Device user guide

    can create moments based on your needs. Creating a moment 1. On the Home screen, tap . 2. Go to Moments and then tap to create a moment. 3. Enter the name of the moment (A).TIP: You can choose the cover image that represents your moment by tapping . 4. Tap Add actions (B) to select the list of
  • Criar uma programação

    Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma programação Criar uma programação Criar uma programação O sistema Airzone pode ser controlado e acionado por uma programação. Uma vez definida a programação, o sistema irá seguir a programação ativa para o Aquecimento e Arrefecimento. Pode criar ou modificar as programações em qualquer
Page 89 of 987