DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Voit luoda tilanteita käyttämällä Wiser Home -sovellusta.

Tilanteen luominen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Siirry kohtaan Tilanne > luodaksesi tilanteen.
  3. Anna tilanteen nimi (A).
  4. Napauta Lisää toimintoja (B) valitaksesi laiteluettelon.
  5. Valitse sivulla Valitse laitteet luettelosta (C) laitteet, joita tilanne käyttää.
  6. Valitse Merkki.
  7. Tilanteen luoja -sivulla napauta kohtaa Ulkoliiketunnistin ja valitse Päällä/Pois tai Avaa/Sulje.
    Esimerkki:
    • Jos tunnistin ohjaa ovea/porttia, voit asettaa sen tilaan Avaa/Sulje.

    • Jos tunnistin ohjaa laitteita, kuten valoja, voit asettaa sen tilaan Päällä/Pois.

  8. Valitse Aseta.
  9. Napauta Tilanteen luoja -sivulla kohtaa Tallenna.
    Tilanne näkyy Tilanteet-välilehdellä. Voit napauttaa tilannetta ottaaksesi sen käyttöön.
    EHDOTUS:
    • Jos haluat nähdä luodut tilanteet aloitusnäytössä, siirry kohtaan Koti > > Aloitusnäyttö > Tilanteet. Ota vaihtopainike käyttöön nähdäksesi tilanteet aloitusnäytössä.

    • Voit myös järjestää tilanteita uudelleen valitsemalla Muokkaa aloitusnäytön Tilanteet-välilehdeltä tai valitsemalla Automaatio > Tilanteet > Järjestä uudelleen.

  10. Jos haluat vaihtaa tilanteen kuvakkeen, napauta kuvaketta (D), valitse haluamasi kuvake ja valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?