Criar uma automatização
- No ecrã principal, toque em
.
- Toque em Automatização >
para criar uma automatização.
NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 automatizações. - Toque em Se (A) e selecione uma
das seguintes condições (B):
- Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
- Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
- Toque em Adicionar condições e selecione qualquer uma das seguintes (C):
- Alteração do estado do dispositivo: Selecione um dispositivo para ativar a automatização.
- Modo ausente: Ative/desative o modo
ausente para acionar uma ação.
SUGESTÃO: O modo ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o regulador de luz ou fechar os estores, etc. Para mais informações sobre o Modo ausente, consulte o manual do utilizador do sistema.
- Toque em Alteração do estado do dispositivo > Sensor de janela ou Sensor de
porta e toque em (D) para definir o estado:
- Aberto: quando a janela/porta estiver aberta.
- Fechado: quando a janela/porta estiver fechada.
NOTA:-
No modo de funcionamento "Janela", o separador Controlo apresenta um sensor de janela. Para mais informações, consulte o capítulo Selecionar o modo de funcionamento.
-
No modo de funcionamento "Porta", o separador Controlo apresenta um sensor de porta. Para mais informações, consulte o capítulo Selecionar o modo de funcionamento.
- Toque em Definir.
- Para definir uma hora específica para a sua automatização,
toque em Quando > Adicionar hora e selecione qualquer
uma das seguintes opções (E):
- Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado
- Período de tempo: Dia, Noite, Personalizado
- Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (F):
- Controlar um dispositivo: Selecione os dispositivos que pretende acionar.
- Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
- Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
- Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em incrementos de 1 hora e 1 minuto, até um máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
- Introduza o nome da automatização (G).
- Toque em Guardar.
Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.