DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Steuerung des Geräts mit den Drucktastern

Nachdem Sie dem Funktaster die Aktion zugewiesen haben, können Sie ihn durch Drücken der Drucktaster bedienen.

Leuchte

Drücken Sie kurz (< 0,5 s) die zugewiesene Taste am Funktaster, um das Licht ein-/auszuschalten oder auf eine spezifische Helligkeitsstufe einzustellen (nur bei Dimmern).

Rollladen

Drücken Sie kurz (< 0,5 s) die zugewiesene Taste am Funktaster, um die Jalousie auf den eingestellten Prozentsatz zu öffnen/schließen.

Moment

Kurzer Druck auf die Taste, um einen Moment zu aktivieren.

VORSCHLAG: Mithilfe der App können Sie die Taste des Funktasters mit Aktion/Moment konfigurieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?