Showing 8,801 - 8,810 of 9,886 results

Page 881 of 989
  • Oprettelse af en automatisering

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    dine behov. Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering. Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer. Tryk på Hvis (A) og vælg én af følgende betingelser (B): Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt. Enhver tilstand: Dette
  • Paramètres de compte utilisateur

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    mot de passe et même supprimer votre compte si nécessaire. Dans le menu Paramètres : Appuyez sur Compte (A). Le menu Compte : Mon Logement Définissez les détails de votre domicile. Notifications et alarmes Définissez les Notifications et alarmes que vous souhaitez recevoir. Apps et connexions La page
  • LED-Anzeigen

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Appairage de l’appareil avec l’application Wiser Home

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Appairage de l’appareil avec l’application Wiser Home Appairage de l’appareil avec l’application Wiser Home Appairage de l’appareil avec l’application Wiser Home Assurez-vous que Schneider Charge a été configuré par un installateur et que l’appairage entre le module de délestage et Schneider Charge
  • Getting to know the Hub

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    remote control via Wi-Fi ®. Operating Elements Operating Elements Operating Elements A Setup button For commissioning and resetting the Hub LED Behavior LED Behavior LED Behavior LED Description Hub is starting up or booting. Hub is powered on and operating as normal. Temporary Wi-Fi ® network of
  • LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    for lysdæmperen eller justere dens lysstyrke med detparrede batteritryk. • Tryk kortvarigt på den venstre eller højre på batteritrykket (< 0,5 sek.)for at tænde/slukke for den tilsluttede belastning (A). • Tryk længe på den venstre eller højre på batteritrykket (> 0,5 sek.) for atforøge eller
  • Réglage de l’emplacement de la sonde de plancher

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . Pour définir l’emplacement de la sonde de plancher : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Contrôleur Plancher Chauffant Emplacement de la sonde de plancher (A) pour sélectionner Non attribué ou sélectionnez la pièce requise où la sonde de plancher est connectée. Appuyez sur Ok
  • Shutters

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Shutters Shutters Shutters Not all Devices can be added to all Wiser Hubs. To find out if a Device can be added to your Hub, please check chapter Device compatibility list Connected Blind Control Switch S5x0567W Control one blind or roller shutter motor that is equipped with an end position switch
  • Emparejamiento del interruptor inalámbrico con la toma de corriente

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Pairing Wireless Switch with Push-button Dimmer

    Ovalis - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    green. Short press the push-button of the Dimmer 5 times in quick succession. The status LED blinks green. The light connected to the Push-button Dimmer blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Push-button Dimmer. The Push-button Dimmer can now be controlled by the Wireless switch.
Page 881 of 989