DUG_Schneider Charge_WH-04

Appairage de l’appareil avec l’application Wiser Home

IMPORTANT: Assurez-vous que Schneider Charge a été configuré par un installateur et que l’appairage entre le module de délestage et Schneider Charge a réussi.
  1. Sur la page Maison, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils >  > Énergie.
  3. Sélectionnez Schneider Charge puis appuyez sur Suivant sur la page de configuration.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Énergie > Schneider Charge.
  4. Sélectionnez l’une des options suivantes pour inscrire votre Schneider Charge en utilisant l’ID du chargeur.
    Démarrer la caméra :
    Appuyez sur Démarrer la caméra ; sur le message pop-up, appuyez sur OK et scannez le code QR situé en bas à gauche de votre Schneider Charge.
    IMPORTANT: Assurez-vous que l’autorisation des caméras est activée dans l’application Wiser Home.
    Entrez l’ID du chargeur :
    Appuyez sur Entrez l’ID du chargeur pour entrer l’identifiant de chargeur de 32 caractères situé à côté du code QR en bas à gauche de votre Schneider Charge et appuyez sur Enregistrer mon chargeur.
    NOTE: Les scénarios d'erreur suivants peuvent se produire lors de l'enregistrement d'un chargeur Schneider dans le Passerelle Wiser. L'application indique l'action appropriée en fonction du type d'erreur. Résolvez l'erreur et réessayez.
    • La charge Schneider n'est pas disponible.

    • La charge Schneider est déjà connectée à un autre compte Wiser

    • Code QR incorrect

    • ID du chargeur Schneider non valide

    • Pas de réponse de la part de Schneider en raison d'un problème de connectivité internet.

    Attendez 5 minutes pour que le chargeur se connecte.
  5. Une fois la connexion établie, tapez sur Nom pour saisir le nom, puis tapez sur Suivant.
    NOTE: Par défaut, le nom est Schneider Charge.
  6. Activez le commutateur à bascule pour activer autorisation de charge puis appuyez sur Suivant.
    Si cette option est activée, vous pouvez lancer le processus de charge en appuyant sur Autoriser la charge dans le panneau de commande de l’application Wiser Home après avoir connecté le chargeur à un VE. Si cette option n’est pas activée, la charge démarre immédiatement dès que le chargeur est connecté à un VE.
    Reportez-vous à la section Activation de l’autorisation de charge pour plus d’informations.
  7. Appuyez sur Terminer pour terminer le processus d’appairage.

    Après avoir apparié l'appareil, un écran de réussite s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil: Appuyez sur pour continuer à jumeler d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil: Appuyez sur pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.

    NOTE: L'écran de réussite ne s'affiche que si vous êtes connecté en tant que Propriétaire de la maison.

    Vous pouvez maintenant voir le nouveau dispositif ajouté dans l'onglet Contrôle sous les onglets Tous et Salle.

    NOTE: Si vous n'avez qu'une charge Schneider dans le système Wiser, la page Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via la page d'accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?