DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-04

LED-Anzeigen

Koppeln des Geräts

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Kopplung läuft

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt „Jn“, um anzuzeigen, dass die Verbindung ausgelöst wird, wenn der Thermostat-Drehtaster gedrückt wird und für > 3 s gehalten wird.

Erfolgreiche Netzwerkverbindung

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt eine grüne LED , wenn der Thermostat erfolgreich mit einem Netzwerk verbunden wurde.

Fehler beim Verbinden mit dem Netzwerk

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt eine rote LED , wenn der Thermostat nicht mit dem Netzwerk verbunden werden konnte.

Voreinstellen des Geräts

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Voreingestellte Auswahl eingeben

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt „P1“, wenn der Thermostat zum ersten Mal eingeschaltet oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen aktiviert wird, um anzuzeigen, dass die Voreinstellung „P1“ ausgewählt ist.

Voreingestellte Auswahl ändern

Die Thermostat-Matrix-Anzeige blinkt P2...P6 wenn der Drehtaster des Thermostats gedreht wird.

Hinweis: Wenn der Thermostat-Drehtaster im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird die Voreinstellung um eins erhöht. ähnlich verringert sich die Voreinstellung um eins, wenn der Drehtaster gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voreinstellen des Geräts.

Einstellen des Sensortyps

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Auswahl des Bodentyps

Die Thermostatmatrix zeigt den Typ des Bodensensors und LED blinkt blau.

Offset-Temperatur des Bodensensors

Die Thermostat-Matrix zeigt den Kalibrierungswert und LED blinkt violett.

Oberer Grenzwert für Bodensensor

Die Thermostatmatrix zeigt die maximale Temperaturgrenze und LED blinkt rot.

Gerät zurücksetzen

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Soft-Reset

Auf der Thermostat-Matrixanzeige wird eine LED „Sr“ dauerhaft angezeigt, bis der Benutzer den Drehtaster loslässt, dann blinkt „Sr“. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gerät zurücksetzen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Auf der Thermostat-Matrixanzeige wird eine LED „Fr“ dauerhaft angezeigt, bis der Benutzer den Drehtaster loslässt, dann blinkt „Fr“. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gerät zurücksetzen.

Anzeige des Bedarfs - Temperatursteuerungsmodi

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Heizbedarf

Auf der Thermostat-Matrixanzeige leuchtet eine rote LED dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Thermostat heizt, wenn der Sollwert höher ist als die aktuelle Raumtemperatur.

HINWEIS: Der Heizeingang wurde aktiviert.

Abwesend-Betrieb

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Der Abwesend-Betrieb ist in der Wiser Home App eingestellt.

Eine Punktmatrix-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass sich der Thermostat im Abwesend-Betrieb befindet.
Siehe Abwesend-Betrieb.

Temperaturanzeige

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Temperatur unterhalb des minimalen Anzeigewerts
ODER
Temperaturmessfehler.

Hinweis: Auf der Thermostat-Matrixanzeige werden Temperaturgrenzen von -9 °C bis 99 °C angezeigt.

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt „—“, wenn die Temperatur unter -9 Grad liegt.

ODER

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt „—“, wenn der Thermostat die Temperatur aufgrund eines Fehlers nicht ermitteln kann.

Temperatur über dem maximalen Anzeigewert

Hinweis: Auf der Thermostat-Matrixanzeige werden Temperaturgrenzen von -9 °C bis 99 °C angezeigt.

Auf der Thermostat-Matrixanzeige blinkt „+ + +“, wenn die Temperatur über 99 Grad liegt.

Identifizierung des Geräts

Benutzeraktion

Status

Tippen Sie auf die Schaltfläche Identifizieren in der App.

Die Thermostat-Matrixanzeige blinkt weiß zusammen mit der grünen LED , wenn der Identifizierungsbefehl von der App empfangen wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?