DUG_Centrale de Câblage pour Planche_WH-07

Réglage de l’emplacement de la sonde de plancher

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler l’emplacement de la sonde de plancher.

Condition préalable : Attribution d’un canal à la pièce.

Pour définir l’emplacement de la sonde de plancher :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Contrôleur Plancher Chauffant > Emplacement de la sonde de plancher (A) pour sélectionner Non attribué ou sélectionnez la pièce requise où la sonde de plancher est connectée.
  3. Appuyez sur Ok
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?