Showing 8,821 - 8,830 of 9,886 results

Page 883 of 989
  • Fonctionnement d’une commande de volet roulant

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    contrôle des volets vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur (ʌ+) pour ouvrir le contrôle des volets (A) Appuyez sur (v-) pour fermer le contrôle des volets (B) Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour arrêter la commande du volet en mouvement (C). Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour régler la position des lames (D).
  • Exportera laddningshistoriken

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    . För mer information, se Live. Tryck på på varje laddningscykel för att se laddningskostnaden för sessionen. Tryck på (A) och tryck sedan på Exportera laddningshistorik (B) för att exportera laddningshistoriken För att säkerställa korrekt funktionalitet, använd den Microsoft-rekommenderade proceduren för att importera CSV-filen till Excel. Din historikrapport kommer att exporteras i CSV-format.
  • Setting the room temperature manually

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

  • Compatible Wiser Devices for Matter Bridge

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Wiser Water Leakage Sensor Wiser Motion Sensor Wiser Temperature/Humidity Sensor Lights Wiser Micro Module Light Switch Connected Relay Switch 10 A Dimmers Wiser Micro Module Dimmer Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer Connected Universal Rotary Dimmer LED Connected Universal Push-button Dimmer
  • Exporting the charge history

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    each charging cycle to see the charging cost of the session. Tap (A) and then tap Export charge history (B) to export the charger history To ensure proper functionality, use the Microsoft-recommended procedure to import the CSV file into Excel. Your history report will be exported in CSV format.
  • Réglage du mode de variation

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Réglage du mode de variation Réglage du mode de variation Réglage du mode de variation L'application Wiser Home vous permet de gérer les modes et les paramètres du variateur. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Plot Périphériques > Variateur Micromodule > Mode variation (A) et sélectionnez
  • Technische gegevens

    PowerTag Control – Gebruikershandleiding voor het apparaat

    gesloten Toepasselijke spanning op uitgang 230 V AC ± 20% Minimale/maximale stroom op de uitgang 10 mA / 2 A Type uitgangscommando Puls of vergrendeling Pulslengte in besturingsmodus met impulsrelais Nominaal: 300 ms (tolerantie -0 ms, +300 ms) Radiofrequentie communicatie ISM-band 2,4 GHz 2,4 GHz tot
  • Away Mode

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Away Mode Away Mode Away Mode The Away Mode is designed to set your home in a sensible state when you are away for longer periods (e.g. being away for the weekend). It temporarily overrides the normal controls (e.g. moments, automation) implemented in the hub. When you disable away mode, the
  • Eksempel på en automatisering

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    ; Ændring af enhedens status > Røgalarm. Tryk på Røgalarm (A) i menuen Vælg funktion. Tryk på > Indstil for at ændre statussen til Røg detekteret. For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling > Send besked > Giv mig besked. Læs oplysningerne, og tryk på OK
  • Exemple d’automatisme

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    > Changement d’état d’un appareil > Détecteur de fumée. Dans le menu Sélectionner une fonction, appuyez sur Détecteur de fumée (A). Pour modifier le statut en Détection de fumée, appuyez sur > Set. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Envoyer une
Page 883 of 989