DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Réglage du mode de variation

L'application Wiser Home vous permet de gérer les modes et les paramètres du variateur.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Plot Périphériques > Variateur Micromodule > Mode variation (A) et sélectionnez l'une des options et le plot suivants Terminé.
    • Mode RC: Lorsque différents types de charge sont connectés au variateur.
    • RL - Mode LED: Lorsqu'un voyant est connecté au variateur. Choisissez ce mode uniquement si la LED ne fonctionne pas correctement en mode RC. Par exemple, si vous avez des problèmes de scintillement de la lumière, le changement du mode de variation en RL-LED améliore la qualité de variation.
      NOTE: RL - Mode LED utilise 10 % de la charge nominale pour éviter la surchauffe du variateur ; voir Caractéristiques techniques.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?