Showing 9,211 - 9,220 of 9,886 results

Page 922 of 989
  • Quick Home Connect

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee. El interruptor inalámbrico es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza
  • Paramétrer l’emplacement de l’appareil

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . Appuyez sur Appareils, sélectionnez dans la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir la page de paramétrage de l’appareil. Sur la page Paramétrage de l’appareil, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante
  • Använda Wiser Home AI

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    Använda Wiser Home AI Använda Wiser Home AI Använda Wiser Home AI Med Wiser Home-appen kan du visa hur enheterna styrs och schemaläggs för användning. Enhetskontrollskärm På enhetskontrollskärmen: A Indikerar nästa schemalagda tidpunkt för enheten att slås på. B Visar lastaktiveringsschemat för de
  • Definir o brilho do LED

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    até o LED de espera se desligar e, em seguida, o nível de luminosidade será guardado. Alterar o brilho do LED através da aplicação No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor de fumo Indicador LED (A). Prima brevemente o botão Configurar/Repor (S/R) no dispositivo para o ativar antes de alterar o nível de luminosidade. Na aplicação, selecione uma das seguintes opções (B): Máximo Mínimo Toque em OK.
  • Désactivation des alertes de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    permet à l’utilisateur de repérer l’appareil qui a été déclenché par la fumée/température élevée. Appuyez une fois brièvement sur le bouton Test/Silence pour désactiver la LED clignotante pendant 10 heures.
  • LED Indication

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Inställningar för golvsensorer

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Konfiguration af enheden

    LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden På skærmbilledet Oplysninger om enheden kan du konfigurere enhedsindstillingerne efter dine præferencer. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Apparater Fuga batteritryk. A Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på
  • Brug af enheden

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Skærmen Enhedsstyring gør det muligt for dig at tænde/slukke bevægelsessensorrelæet og styre forskellige indstillinger. Vælg bevægelsessensorkontakt på fanen Styring . Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder: A Tryk for at tænde/slukke enheden
  • Installieren des Geräts

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

Page 922 of 989