Konfiguration af enheden
- Tryk på
på Hjem-skærmen.
- Tryk på .TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > Vælg enheden (1-kanals/2-kanals trådløs kontakt) >
> Enhedsindstillinger.
A
Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på enheden.
B
Placering: Tryk for at tilknytte enheden til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). Se Indstilling af enhedens placering for at få flere oplysninger om, hvordan du indstiller placeringen.
C
Identificer: Tryk for at identificere enheden. Statuslysdioden blinker rødt, og tilsluttede belysningsenheder blinker, når kontakten er identificeret korrekt.
Tryk på OK, når du er færdig med at identificere enheden. For mere information, se Identifikation af enheden.VIGTIG: Sørg for, at den er aktiveret, før du identificerer enheden. Væk enheden, hvis den er i dvaletilstanden. For mere information, se Væk batteritrykket.D
Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet.
BEMÆRK:-
Hvis du fjerner enheden, nulstilles batteritrykket også. Efter nulstilling lyser lysdioden orange som tegn på, at den trådløse kontakt er klar til parring.
-
Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af kontakten, skal du se Nulstilling af enheden.
-