DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Installieren des Geräts

Siehe die Installationsanleitung, die mit diesem Produkt geliefert wird.
Siehe Installationsanweisungen.

Geeigneten Installationsort auswählen:

Gerätepositionierung

Das Relais muss unter oder seitlich von Wärmequellen installiert werden. Er darf nicht hinter oder über einem wandmontierten Heizgerät installiert werden.

Vorbereitung der Montagefläche

VORSCHLAG: Die Abbrechlaschen können entfernt werden, um 4 x zusätzliche Montagelöcher und 2 x größere Bohrungen für die Leitungseinführung der rückseitigen Abdeckung vorzusehen.

Einbau von Bodensensoren

Es ist wichtig, dass der Bodensensor an der richtigen Stelle angebracht ist, um eine genaue Bodentemperatur zu messen.

  • Der Bodensensor muss 1 m vom Rand des Bodens entfernt sein, auf halbem Weg zwischen den Rohren.

  • Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht auf den Heizungsrohren sitzt.

  • Montieren Sie das Sensorkabel in einem Kunststoffkanal mit einem Innendurchmesser von mindestens 16 mm.

  • Befestigen Sie das Klebeband am Ende des Kanals und schneiden Sie einen Schlitz in das Klebeband, damit Kondenswasser aus dem Kanal austreten kann.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?