DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Inställningar för golvsensorer

Med Wiser Home-appen kan du uppdatera de inställningar för golvsensorer som ställdes in under den första konfigurationen.

Golvsensor

Så här väljer du golvsensor:

  1. Tryck på Golvsensor för snabbmenyn.

  2. Välj sensortypen (kOhm) i listan.

    • 10K

    • 12K

    • 15K

    • 33K

    • 47K

    • Inte monterad

    OBS: Välj rätt golvsensortyp som är installerad och sedan kan du ställa in offset- och temperaturgräns.

Offset för golvsensor

För att ställa in offsettemperaturen:

  1. Tryck på Offset för golvsensor för en snabbmeny.

  2. Dra skjutreglaget för att ställa in offsettemperaturen.

    OBS: Offsettemperaturen varierar från -9 °C till +9 °C och kan justeras i steg om 0,1 °C.
  3. Tryck på Spara.

Golvsensorgräns

För att ställa in den övre och nedre temperaturgränsen:

  • På inställningssidan trycker du på sidan Golvsensor övre gräns för att ställa in övre temperaturgräns för golvsensorn och sedan på Spara.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 5 °C och 19 °C och max. skyddstemperatur ska vara högre än min. skyddstemperatur.

  • Tryck på Golvsensorns nedre gräns för att ställa in en lägre temperaturgräns för golvsensorn tryck sedan på Spara.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 21 °C och 40 °C och min. skyddstemperatur ska vara lägre än max. skyddstemperatur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?