Showing 9,301 - 9,310 of 9,886 results

Page 931 of 989
  • Om enheten

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Om enheten Om enheten Om enheten Uppkopplat uttag 1-vägs 16 A (nedan kallat Uttag) är ett uppkopplad uttag som är utformat för att hantera och styra elektriska enheter på ett bekvämt och effektivt sätt. Uttaget är utrustat med: Mekanism för temperaturskydd: När uttaget används med hög belastning
  • Sätta på/stänga av enheten manuellt

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Ställa in rumstemperaturen med appen

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Val av golvsensor

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    16A Relä Golvsensor (A) och välj sensorn från listan. NTC 10K NTC 12K NTC 15K NTC 33K NTC 47K Ej monterad är markerat som standard. Tryck på OK. När golvsensorn har valts visas nya alternativ (B) i appen. Golvtemperatur – Den visar golvtemperaturen mätt med golvsensorn. Offset för golvsensor – Gör
  • Quick Home Connect

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee. El interruptor inalámbrico es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza
  • Micro Module Light Switch (Puck)

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    status LED blinks green on the Puck. If the Puck is located behind the mechanical push button, the status LED is not visible. The light connected to the Puck blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Puck. The Puck can now be controlled by the Wireless switch.
  • Micro Module Shades Control (Puck)

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    succession. The status LED blinks green on the Puck. If the Puck is located behind the mechanical double push button, the status LED is not visible. The shutter moves up and down for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Puck. The Puck can now be controlled by the Wireless switch.
  • Exempel på automatisering

    Wiser golvvärmeregulator/fördelarpanel – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    > för att skapa en automatisering. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och villkoret på mindre än (B) och tryck på Ställ in. Läs informationen och
  • Dépannage

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Dépannage Dépannage Dépannage Symptôme Cause possible Solution La LED de configuration orange clignote. Signal faible ou inexistant entre la passerelle Wiser et le contrôleur de plancher chauffant. La connexion a été perdue. Vérifiez que la passerelle est en ligne. Vérifiez l’intensité du signal
  • Multiwire Micro Module Dimmer

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    LED blinks green on the Dimmer. If the Dimmer is located behind the mechanical push button, the status LED is not visible. The light connected to the Dimmer blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Dimmer. The Dimmer can now be controlled by the Wireless switch.
Page 931 of 989