DUG_Exxact – ZB-termostat 16 A_WH-01

Sätta på/stänga av enheten manuellt

När termostaten inte används kan du sätta på/stänga av den manuellt
OBS: Obs! Stäng av barnlåset innan du stänger av enheten.

Håll ned i mer än 10 sekunder för att stänga av.

När termostaten är helt avstängd:

  • LED-lampan visar inte rumstemperaturen.

  • Termostaten reglerar inte rumstemperaturen.

  • Utgångarna förblir av

  • Vid första interaktionen visas ”X” på skärmen för att ange att enheten är avstängd.


Så här slår du på termostaten:

Press /Tryck/+ en gång, termostatens punktmatrisskärm visar X och tryck sedan på /O/+ i mer än 5 sekunder för att starta termostaten.

När termostaten är på återgår den till det senaste läget.

OBS: När termostaten slås på eller av manuellt visas dess status inte i Wise Home-app.
VIKTIG: Om termostaten är avstängd är din bostad inte frostskyddad. Med den aktuella versionen av Wise Home-appkan du inte slå på termostaten igen. Den kan endast slås på manuellt.
Om du åker på semester ska du därför inte stänga av termostaten. Sänk istället inställningsvärdet till den lägsta frostskyddsnivån.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?