Showing 9,441 - 9,450 of 9,886 results

Page 945 of 989
  • Sélection de la sonde de plancher

    Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    alimentés par le secteur (230VCA). Utilisez uniquement des sondes présentant des caractéristiques d’isolement appropriées.Pour sélectionner la sonde de plancher: Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Chauffage Actionneur de Chauffage électrique Sonde de plancher (A) et
  • Connexion au Wi-Fi®

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    l'application Wiser Home en tant qu' installateur ou propriétaire. Suivez les étapes du chapitre Connexion au réseau Wi-Fi ® temporaire de la passerelle . Lorsque vous êtes invité(e) à connecter votre passerelle à votre réseau Wi-Fi ® domestique, appuyez sur Continuer (A). Sélectionnez votre réseau Wi-Fi ®
  • À propos de l’appareil

    Odace - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    courant est utilisée avec une charge élevée (~18 A ou plus), le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre les surcharges. Caractéristiques d’une prise de courant: Accès à distance: vous pouvez activer / désactiver la prise à l’aide de l’application ou via un
  • À propos de l’appareil

    Unica - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    courant est utilisée avec une charge élevée (~18 A ou plus), le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre les surcharges. Caractéristiques d’une prise de courant: Accès à distance: vous pouvez activer / désactiver la prise à l’aide de l’application ou via un
  • Tipps und Ratschläge

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    : Tippen Sie auf dem Startbildschirm unter Tipps und Ratschläge auf Alle anzeigen. Tippen Sie auf (A), um zum Ordner Archiviert zu gelangen. Wählen Sie den gewünschten Tipp aus und tippen Sie auf Anzeigen. Tippen Sie auf Bring es zurück, um ihn wiederherzustellen.
  • Gerätedetails

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Gerätedetails Gerätedetails Gerätedetails Alle relevanten Geräteeinstellungen finden Sie unter Gerätedetails. Zu den Gerätedetails gelangen Sie über die Liste der Geräte, indem Sie auf das Gerät tippen, oder über die Gerätesteuerung, indem Sie auf die Geräteeinstellung tippen. A Tippen, um den
  • Réglage du mode Confort saisonnier

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    modifier la configuration du mode Confort saisonnier : A Mode Confort Saisonnier : Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver le mode Confort saisonnier. B Volets : Appuyez pour changer l’orientation et l’emplacement des volets dans l’application Wiser Home. Consultez la section
  • Laitteen konfigurointi

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen konfigurointi Laitteen konfigurointi Laitteen konfigurointi Wiser-sovelluksen avulla voit konfiguroida himmentimen haluamallasi tavalla. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Valot Mikromoduulihimmennin päästäksesi kuvaruutuun Laitetiedot. A Laitteen nimi: napauta muuttaaksesi
  • Oplysninger om enheden

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Oplysninger om enheden Oplysninger om enheden Oplysninger om enheden Du kan finde alle relevante indstillinger for en enhed i Enhedsoplysninger. Du kan gå til Enhedsoplysninger fra Liste over enheder ved at trykke på enheden eller fra Enhedsstyring ved at trykke på enhedens indstilling. A Tryk for
  • Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Wiser-palovaroitin 230 V – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia. (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia. Valitse Seuraava
Page 945 of 989