DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Sélection de la sonde de plancher

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez sélectionner le type de sonde de plancher que vous avez installée en cas d’utilisation du chauffage électrique par le sol. La sonde de plancher mesure la température au sol qui s’affiche dans l’application. Cette option n’apparaît que si vous avez sélectionné le Relais comme Type de Contrôle.

DANGER
RISQUE DE BLESSURES FATALES PAR DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
L’appareil n’est pas un appareil à très basse tension de sécurité (TBTS). Les fils des capteurs sont alimentés par le secteur (230VCA).
  • Utilisez uniquement des sondes présentant des caractéristiques d’isolement appropriées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour sélectionner la sonde de plancher:
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Chauffage > Actionneur de Chauffage électrique > Sonde de plancher (A) et sélectionnez la sonde dans la liste.
    • NTC 10K

    • NTC 12K

    • NTC 15K

    • NTC 33K

    • NTC 47K

    NOTE: Non équipé est sélectionné par défaut.
  3. Appuyez sur OK.

    Une fois la sonde de plancher sélectionnée, de nouvelles options (B) apparaissent dans l’application.

    • Température au sol - Elle indique la température du sol mesurée par la sonde de plancher.

    • Décalage de sonde de plancher - Permet d’étalonner la sonde de plancher en fonction de la température au sol réelle.

    • Limite supérieure de la sonde de plancher - La limite supérieure est définie pour maintenir la température au sol en dessous de la limite définie.

    • Limite inférieure de la sonde de plancher - La limite inférieure est définie pour maintenir la température au sol au-dessus de la limite définie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?