Gerätedetails
Alle relevanten Geräteeinstellungen finden Sie unter Gerätedetails.
Zu den Gerätedetails gelangen Sie über die Liste der Geräte, indem Sie auf das Gerät tippen, oder über die Gerätesteuerung, indem Sie auf die Geräteeinstellung tippen.
|
A |
Tippen, um den Gerätenamen zu ändern. |
|
B |
Tippen, um den Standort des Geräts zu ändern. HINWEIS:
|
|
C |
Tippen, um das Gerät zu identifizieren. HINWEIS: Bei den
meisten Geräten leuchtet die Status-LED, um die Ortung zu erleichtern.
Sie finden detaillierte Informationen zu diesem Verhalten im Geräte-Benutzerhandbuch
des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch
für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.
|
|
D |
Tippen, um das Gerät aus dem Wiser-System zu entfernen. HINWEIS: Das Entfernen eines Geräts sollte nur erforderlich sein, wenn
es ersetzt werden muss oder im Rahmen der Fehlerbehebung, z. B.
wenn Sie das Gerät erneut mit dem Hub verbinden müssen.
|
|
E |
Die Batterieladestandsanzeige, die den aktuellen Batteriestatus für batteriebetriebene Geräte anzeigt. |
|
G |
ZigBee-Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke der ZigBee-Geräte anzeigt. Weitere Informationen über die ZigBee-Signalstärke finden Sie unter Informationen zur Signalstärke. HINWEIS: Diese Funktion ist für
Wiser Smart Plug Geräte nicht anwendbar.
|
Einige Geräte verfügen über spezifische Funktionen und Einstellungen. Bei Jalousien zum Beispiel kann die Öffnungs- und Schließdauer eingestellt werden. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Den Link zum Geräte-Benutzerhandbuch der einzelnen Geräte finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.