SUG_DA_WH-04

Oplysninger om enheden

Du kan finde alle relevante indstillinger for en enhed i Enhedsoplysninger.

Du kan gå til Enhedsoplysninger fra Liste over enheder ved at trykke på enheden eller fra Enhedsstyring ved at trykke på enhedens indstilling.

A

Tryk for at ændre navnet på enheden.

B

Tryk for at ændre placeringen af enheden

BEMÆRK:
  • En enhed kan kun tilknyttes ét rum.

  • Enheder (undtagen klimaenhederne), som du fjerner fra rummet, er angivet som ikke tilknyttet.

  • Klimaenheder skal tilknyttes et rum for at fungere. Klimaenheder kombineres i en enkelt klimastyring, når de tilknyttes det samme rum. Du kan finde detaljeret information om klimastyringen i kapitlet: Klimastyring.

C

Tryk for at identificere enheden.

BEMÆRK: De fleste enheder har lys i deres status-LED for at hjælpe med at finde dem. Du kan finde detaljeret information om denne adfærd i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen for hver enhed.

D

Tryk for at fjerne enheden fra Wiser systemet.

BEMÆRK: Det bør kun være nødvendigt at fjerne en enhed, hvis den skal udskiftes eller som led i fejlfinding, f.eks. hvis du skal tilslutte enheden til hubben igen.

E

Indikatoren for batteriets opladningsniveau, som viser den aktuelle batteristatus for batteridrevne enheder.

G

Zigbee-signalstyrkeindikator, der viser den aktuelle signalstyrke for zigbee-enhederne. Se Om signalstyrke for at få mere at vide om zigbee-signalstyrken.

BEMÆRK: Denne funktion gælder ikke for Wiser Plug-enhed.
VIGTIG: Signalstyrken vises ikke for Wi-Fi-® enheder (undtagen for hubs). Der vises kun et nulsignal (), hvis enheden er offline.

Nogle enheder har specifikke funktioner og indstillinger. For eksempel har enheder til skodder mulighed for at indstille varigheden af åbning og lukning. Du kan finde detaljerede oplysninger i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til hver enhed.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.