Showing 9,521 - 9,530 of 9,886 results

Page 953 of 989
  • Utilisation de l’appareil

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    trouve la prise > Chauffe-eau pour accéder au panneau de commande. Sur l’écran Contrôle de l’appareil, vous pouvez voir les éléments suivants : A Consommation d’énergie totale de la session B Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil. C L’appareil peut être commandé et déclenché par
  • Konfigurera rörelsesensorn

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    den rörelsesensor du vill konfigurera. Du kan också öppna fönstret Enhetsdetaljer genom att trycka på Enhetsinställningar på enhetskontrollskärmen. A Enhetens namn: Tryck för att ändra enhetens namn. B Plats: Tryck för att tilldela en plats för rörelsesensorn. Se Ändra plats för mer information om
  • Setting the seasonal comfort mode

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    slats based on the shutter type. On the Home screen, tap Smart Modes Seasonal Comfort Mode.The Seasonal Comfort Mode set-up page is displayed, where you can update the following configurations: To change the configuration of the seasonal comfort mode: A Seasonal Comfort Mode: Tap the toggle switch to
  • Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

  • Exemple d’automatisme

    Capteur de mouvement Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    de mouvement > Détecté > Enregistrer (A). Il n'est pas nécessaire de régler la condition Quand car le variateur s'allume lorsque le mouvement est détecté. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Variateur. Réglez la luminosité sur 50
  • Réglage du mode Confort saisonnier

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    modifier la configuration du mode Confort saisonnier : A Mode Confort Saisonnier : Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver le mode Confort saisonnier. B Volets : Appuyez pour changer l’orientation et l’emplacement des volets dans l’application Wiser Home. Consultez la section
  • Réglage du mode Confort saisonnier

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    modifier la configuration du mode Confort saisonnier : A Mode Confort Saisonnier : Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver le mode Confort saisonnier. B Volets : Appuyez pour changer l’orientation et l’emplacement des volets dans l’application Wiser Home. Consultez la section
  • Yhteyden muodostaminen keskusyksikön väliaikaiseen Wi-Fi®-verkkoon

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    keskusyksikkö määritystilaan. Menetelmä keskusyksikön asettamiseksi määritystilaan on keskusyksikkökohtainen. Katso sovelluksen antamia lisätietoja. Valitse Seuraava (A). Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö: Yhdistä älypuhelin keskusyksikön väliaikaiseen Wi-Fi ®-verkkoon käyttämällä joko QR-koodin
  • Information om hubben

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    ®. Betjeningselementer Betjeningselementer Betjeningselementer A Knap til Opsætning Til idriftsættelse og nulstilling af gatewayen LED Behavior LED Behavior LED Behavior LED Beskrivelse Hubben starter eller booter. Hubben er tændt og fungerer normalt. Hubbens midlertidige Wi-Fi ®-netværk er
  • Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Exxact - Liiketunnistin LED-painikesäätimellä – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4. Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja
Page 953 of 989