Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App
Voraussetzung: Fügen Sie einen Wiser Raumthermostat/Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor im selben Raum ein, in dem sich das 16A-Relais befindet.
Einstellen der Raumtemperatur
Auf dem Steuerung Registerkarte, Abgriff oder
im
Heizung des betreffenden Raums, um dessen Temperatur einzustellen.
-
Durch Anzapfen
des betroffenen Raums am Steuerung und mit dem Schieberegler im Gerätesteuerungsbildschirm die Raumtemperatur einstellen.
WICHTIG:-
Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Sollwerttemperatur automatisch um 2°C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Solltemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Solltemperatur zurück.
-
Wenn Sie den Schieberegler an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Modus Frostschutz aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur konstant bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.
-
-
Wenn Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen Systemhandbuch.
Erhöhung der Raumtemperatur
Tippen Sie auf
dem Gerätesteuerungsbildschirm auf zur Einstellung der Timerzeit.