DUG_Motion Sensor_WH-06

Exemple d’automatisme

Cette démonstration vous montre comment créer un automatisme qui allume la lumière dans la salle d'entrée à une luminosité de 50 % lorsqu'un mouvement est détecté et un délai d'une minute avant d'allumer la lumière du salon.
NOTE: Il est obligatoire de créer deux automatismes. Tout d'abord, allumez la lumière du variateur avec une luminosité de 50 % lorsque le mouvement est détecté. Ensuite, éteignez la lumière du variateur lorsque le mouvement n'est plus détecté. 
Le variateur ne s'éteint pas automatiquement tant que vous n'avez pas créé un autre automatisme.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Automatismes > pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur Ajouter des conditions > Changement d'état d'un équipement et recherchez votre capteur dans la liste des appareils.
  4. Appuyez sur Capteur de mouvement > Détection de mouvement > Détecté > Enregistrer (A).
    NOTE: Il n'est pas nécessaire de régler la condition Quand car le variateur s'allume lorsque le mouvement est détecté.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Variateur.
  6. Réglez la luminosité sur 50 % à l'aide de la barre coulissante et appuyez sur Enregistrer (B).
    SUGGESTION: L'ajout du niveau de luminosité active la lumière lorsque l'automatisme est déclenché. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une tâche pour activer le variateur séparément.
  7. Appuyez sur Ajouter une action > Attendez.
    L'écran Ajouter une attente apparaît.
  8. Sélectionnez une temporisation d'une minute pour déclencher une action et appuyez sur Enregistrer.
  9. Appuyez sur Ajouter une action > Appareils de contrôle > Lumière.
  10. Appuyez pour allumer la lumière.
  11. Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur (C).
  12. Saisissez le nom de l’automatisme (D) et appuyez sur Sauvegarder (E).

Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes. Vous pouvez appuyer sur l’interrupteur à bascule de l’automatisme pour l’activer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?