SUG_DA_WH-02

Information om gatewayen

Wiser-hub 2. generation

CCT501801

Wiser-hubben 2. generation overvåger og styrer enhederne i dit Hjem via Wiser Home-appen. Den er tilsluttet Wiser Cloud til fjernstyring via Wi-Fi®.

Betjeningselementer

A Knap til Opsætning

Til idriftsættelse og nulstilling af gatewayen

LED Behavior

LED Beskrivelse

Hubben starter eller booter.

Hubben er tændt og fungerer normalt.

Hubbens midlertidige Wi-Fi®-netværk er aktiveret

Hubben søger aktivt efter den enhed, der skal parres.

Wi-Fi® Fejl

Hubben kan ikke oprette forbindelse til dit Wi-Fi®-netværk.

Kontroller, om din router er tændt og fungerer normalt. Hvis du har ændret dine loginoplysninger til Wi-Fi® eller installeret en ny router, skal hubben konfigureres i overensstemmelse hermed.

Firmware-opdatering

Under firmwareopdateringen afbrydes hubben fra Wi-Fi®.

Hubben kan ikke oprette forbindelse til Wiser Cloud.

Hubben styrer fortsat de tilsluttede enheder som normalt.

Appen opretter kun forbindelse til hubben, når din smartphone er i det samme Wi-Fi® netværk som hubben.

Opdaterer

Firmwareopdateringer er beregnet til sikkerheds- og funktionsopdateringer for at sikre, at systemet altid er opdateret. Firmwaren opdateres automatisk, og den kører i baggrunden.

Nulstilling til fabriksstandarder

Du kan nulstille gatewayen til dens fabriksstandarder.

BEMÆRK: Hvis du nulstiller gatewayen, slettes det Wiser-system, du har opsat. Hvis du vil geninstallere systemet, skal du også nulstille alle tilsluttede enheder og tilføje dem til systemet igen. Se nulstilling af enhed i kapitlet i brugervejledningen til den pågældende enhed. Liste over Wiser-enheder indeholder links til brugervejledningen til hver enhed. Du skal genskabe alle tidsplaner, scenarier, automatiseringer osv.

Brug kun nulstillingen, hvis du vil deaktivere Wiser-systemet, eller hvis al anden fejlfinding er slået fejl.

For at nulstille gatewayen til fabriksstandarderne:

  1. Tryk på og hold knappen Opsætning, indtil LED'en lyser konstant rødt, og derefter blinker hurtigt grønt og lyser konstant rødt igen.

Dette angiver, at gatewayen er nulstillet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?