SUG_SV_FI_WH-04

Yhteyden muodostaminen keskusyksikön väliaikaiseen Wi-Fi®-verkkoon

Keskusyksikkö luo väliaikaisen Wi-Fi®-verkon. Yhdistä puhelimesi keskusyksikön Wi-Fi®-verkkoon.

Sovelluksen käyttäminen ammattiasentajana tai kodin omistajana:

  1. Valitse keskusyksikkö.

    HUOMAUTUS: Jos olet kirjautunut sisään ammattiasentajana, sovellus tarkastaa uusimman laiteohjelmiston. Jos keskusyksikössä ei ole uusinta versiota, sinua kehotetaan päivittämään se ennen asennuksen jatkamista.
  2. Aseta keskusyksikkö määritystilaan.

    HUOMAUTUS: Menetelmä keskusyksikön asettamiseksi määritystilaan on keskusyksikkökohtainen. Katso sovelluksen antamia lisätietoja.

  3. Valitse Seuraava (A).

    Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö:

  4. Yhdistä älypuhelin keskusyksikön väliaikaiseen Wi-Fi®-verkkoon käyttämällä joko QR-koodin yhteyttä tai manuaalista yhteyttä.

    EHDOTUS: Napauta En löydä salasanaa avataksesi Schneider Electricin usein kysytyt kysymykset -sivuston selaimessasi.

    QR-koodiyhteys:

    Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö:

    1. Valitse Avaa kamera ja skannaa laitteessa oleva QR-koodi.

      TÄRKEÄ: Anna sovellukselle kameran käyttöoikeus pyydettäessä.
    2. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään lupaa käyttää väliaikaista Wi-Fi-verkkoa. Muodosta yhteys napauttamalla Yhdistä.

    Manuaalinen yhteys:

    1. Napauta Yhdistä manuaalisesti.

    2. Siirry älypuhelimen asetuksiin tai napauta Avaa Wi-Fi-asetukset (C).

    3. Muodosta yhteys keskusyksikön Wi-Fi®-verkkoon ja anna salasana, joka on keskusyksikön etukannessa ja takakannen sisäpuolella.

    4. Palaa Wiser Home -sovellukseen ja napauta Jatka (D) yhteyden muodostamiseksi.

  5. Jos haluat tarkastaa, onko keskusyksikössä uusin laiteohjelmistoversio, tai suorittaa asennuksen loppuun muodostamatta yhteyttä verkkoon, napauta Ohita (F) ja jatka luvusta Laiteohjelmiston päivittäminen

    HUOMAUTUS: Ohita (F) ‑vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos kirjaudut sovellukseen kodin omistajana. Katso lisätietoja käyttöoikeustasoista kohdasta Wiser Home ‑sovelluksen roolit.
    HUOMAUTUS: Ammattiasentaja pystyy ohittamaan Wi-Fi®-verkon asennuksen ja suorittamaan asennuksen loppuun. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, ettet voi yhdistää keskusyksikköä Wi-Fi®-verkkoon, rekisteröimään tiliä tai hallitsemaan laitteita kodin ulkopuolelta.

  6. Jos haluat yhdistää keskusyksikön Wi-Fi®-verkkoon ja jatkaa asennusta, napauta Jatka (G) ja jatka luvusta Yhteyden muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon.

    Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö:

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.