Resolução de problemas
|
Problema |
Causa possível |
Solução |
|---|---|---|
|
A tomada não está a ligar. |
A tomada está avariada ou pode ser um alarme se o LED piscar a vermelho. |
Em primeiro lugar, ligue e desligue a tomada e verifique se a seguir funciona. Se continua a não funcionar, pode substituir a tomada. |
|
O utilizador não pode ligar a saída local ou remotamente até o alarme ser limpo. O LED pisca a VERMELHO de forma rápida. |
Limpar os alarmes da tomada. |
Para limpar o alarme, mantenha o botão de pressão pressionado durante 4 segundos. Decorridos 4 segundos, a intermitência para e o alarme será limpo; pode voltar a usar a tomada. NOTA: Antes de limpar o alarme, deve certificar-se de que tratou do motivo
que originou a sobrecarga/temperatura por questões de segurança.
|