DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Criar um momento

Um Momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades.
  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Aceda a Momentos > para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que melhor representa o seu momento, tocando em .
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. No menu Adicionar ações, pode selecionar os dispositivos (C).
  6. Depois de selecionar todos os dispositivos, toque em Feito.
  7. Na página Criador de momentos, toque no dispositivo para definir as condições. Por exemplo, selecione a tomada conectável.
    • Toque em (D) para ligar.

    Quando as condições pretendidas estiverem definidas, toque em Definir.

  8. Uma vez definidas todas as condições, toque em Guardar.
    SUGESTÃO:
    • Se quiser ver os momentos no Início ecrã, ir para Início > > Ecrã inicial > Momentos e ativar o Momentos toggle switch.

    • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em Automatização > Momentos > Reordenar.

    Depois de guardado, o momento fica visível no separador Momentos. Toque no momento para o ativar.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.