DUG_Unica SSO_WH-09

Fonctionnement d’une prise de courant

Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (< 0,5 s) pour activer/désactiver la prise.

La LED clignote en rouge, indiquant que la prise est activée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?