DUG_Unica SSO_WH-09

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar una toma de corriente entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Toma de corriente conectada > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear los LED de la toma de corriente para que pueda identificar el dispositivo. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED de la toma de corriente.

    • Los LED de la toma de corriente continuarán parpadeando hasta que se toque OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?