DUG_Unica SSO_WH-09

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el tomacorriente al valor predeterminado de fábrica.

Presione el botón pulsador 3 veces (<0,5 s) y luego presione el botón pulsador una vez (>10 s). El LED parpadea en rojo después de 10s y luego podrá soltar el pulsador.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. Luego, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA:
  • Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

  • Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el conector está preparado para la vinculación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?