DUG_Unica SSO_WH-09

Indicaciones LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED se ilumina en naranja.

Ajuste (estado predeterminado)

Indicación mediante LED

Descripción

El LED rojo se ilumina.

El LED rojo se ilumina cuando la salida está conectada.

Todos los LED están desconectados.


Los LED están apagados cuando la salida está apagada.

Alarmas

Indicación mediante LED

Descripción

Luz roja que parpadea rápido

Cuando hay una alarma de sobrecarga o sobretemperatura y el dispositivo está apagado. Consulte Solución de problemas para resolver las alarmas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?