DUG_Interruptor de relé Unica_WH-06

Configuración del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede configurar el dispositivo según sus preferencias.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Luces > Interruptor de relé para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > Seleccione el dispositivo > > Ajustes del dispositivo.

    A

    Nombre del dispositivo: toque para cambiar el nombre del dispositivo.

    B

    Localización: toque para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

    C

    Comportamiento del indicador LED: toque para configurar el comportamiento del indicador LED del dispositivo según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción.

    D

    Identificar: toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en Encendido / Apagado, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor.
    Toque OK cuando termine de identificar el dispositivo.

    E

    Eliminar: toque para eliminar el dispositivo del sistema.

    NOTA:
    • Al eliminar el dispositivo, el interruptor también se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el interruptor está preparado para el emparejamiento.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el restablecimiento del interruptor, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

    F

    Indicador Zigbee de potencia de señal: el indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

    • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

    • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

    • Señal deficiente (<-79 dBm)

    • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?