DUG_Unica SSO_WH-09

Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu dispositivo com o Hub Wiser para aceder e controlar o dispositivo.
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque Dispositivos > > Equipamentos > Tomada de encastrar.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando Controlo > > Equipamentos > Tomada de encastrar.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte, prima brevemente o botão de pressão 3 vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.
    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.
  5. Uma vez associado o dispositivo, toque em (A), selecione um ícone adequado para a sua carga e toque em Guardar.
    NOTA: O ícone da tomada elétrica está atribuído por predefinição.
  6. Toque em (B) para introduzir o nome do dispositivo.
  7. Toque em Seguinte e atribua a tomada a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.
    IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página Definições do dispositivo, onde tem a opção para configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configuração do dispositivo.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?