DUG_Unica SSO_WH-09

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente a tomada de saída para o padrão de fábrica.

Pressione o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e pressione por muito tempo o botão de pressão uma vez (>10 s). O LED pisca a vermelho após 10 s e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA:
  • Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são apagados.

  • Após a reinicialização, o LED fica âmbar, indicando que o soquete está pronto para pareamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?