DUG_Unica SSO_WH-09

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

A tomada não está a ligar.

A tomada está avariada ou pode ser um alarme se o LED piscar a vermelho.

Inicialmente, desligue a tomada, desconecte-a da fonte de alimentação e ligue-a após algum tempo. Se ainda não funcionar, é possível substituir a tomada. Para obter mais informações sobre a cablagem, consulte as instruções de instalação.

Quando há um alarme, o utilizador não pode ligar a saída local ou remotamente.

O LED pisca rapidamente a VERMELHO.

Limpar os alarmes da tomada.

Para limpar o alarme, mantenha o botão de pressão pressionado durante 4 segundos. Após 4 segundos, o intermitente pára e o alarme é apagado, você pode usar a tomada de saída novamente.

NOTA: Antes de apagar o alarme, você deve verificar o motivo para falha de sobrecorrente e falha térmica para segurança.
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?