DUG_Unica SSO_WH-08

Indicações LED

Emparelhar o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED apresentará uma cor verde sólida por um tempo, antes de Desligar.

Redefinir o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha premido uma vez durante > 10 s.

Após 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. O dispositivo reinicia e o LED acende a cor de laranja de forma permanente.

Definição (estado padrão)

Indicação LED

Descrição

O LED vermelho brilha.

O LED vermelho brilha quando a saída é ligada.

Todos os LEDs estão DESLIGADOS.


Os LEDs estão DESLIGADOS quando a saída está DESLIGADA.

Alarmes

Indicação LED

Descrição

Vermelho intermitente rápido

Quando existe uma sobrecarga ou temperatura excessiva e o dispositivo está desligado. Consulte a Resolução de problemas para apagar os alarmes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?