DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

A tomada não está a ligar.

A tomada está avariada ou pode ser um alarme se o LED piscar a vermelho.

Em primeiro lugar, ligue e desligue a tomada e verifique se a seguir funciona. Se continua a não funcionar, pode substituir a tomada.

O utilizador não pode ligar a saída local ou remotamente até o alarme ser limpo.

O LED pisca a VERMELHO de forma rápida.

Limpar os alarmes da tomada.

Para limpar o alarme, mantenha o botão de pressão pressionado durante 4 segundos. Decorridos 4 segundos, a intermitência para e o alarme será limpo; pode voltar a usar a tomada.

NOTA: Antes de limpar o alarme, deve certificar-se de que tratou do motivo que originou a sobrecarga/temperatura por questões de segurança.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?