DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Fejlfinding

Symptom

Løsning

Lysdæmpning ikke mulig.

  • Reducér/øg belastningen.

  • Lad pucken køle af i tilfælde af overophedning.

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med pucken).

Tænding ikke mulig.

  • Lad pucken køle af i tilfælde af overophedning.

  • Reducér belastningen.

  • Skift belastningen.

  • Kontrollér ledningerne mellem trykknappen og afbryderen.

Flimren ved minimal lysstyrke.

  • Forøg den minimale lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere en 31LCDA-enhed til belastningskorrektion).

  • Skift belastningen (hvis den minimale lysstyrke er utilstrækkelig).

  • Indstil RL-lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

Flimren

  • Skift belastningen.

  • Indstil RL-lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

Kun minimal dæmpningsevne

  • Skift dæmpningsområde.

  • Indstil RL-lysdiodetilstand (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af pucken).

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med pucken).

Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.

Nulstil til fabriksindstillingerne, se Manuel nulstilling af enheden

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Enheden kan ikke oprette forbindelse til hubben. Når du har trykket 3 gange, blinker enhedens lysdiode grønt/rødt i 30 sek.

BEMÆRK: Dette gælder ikke for nyere Zigbee® model.

Parringstilstanden er ændret.

  1. Fabriksindstillinger for enheden.
  2. Efter nulstilling skal du trykke på det øverste højre hjørne af kontakten 4 gange og derefter holde den nede i 20 sek., indtil lysdioden blinker rødt.

    Enheden skulle nu genstarte i den korrekte tilstand.

  3. Efter genstart skal du trykke 3 gange på øverste højre hjørne af kontakten for at starte parringstilstand.

    Lysdioden blinker orange.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.