DUG_Mikrodimmer för modul_WH-07

Felsökning

Symptom

Lösning

Det går inte att dimma upp.

  • Minska/öka lasten.

  • Låt pucken svalna om den är överhettad.

  • Ändra lasten (om lasten inte är kompatibel med pucken).

Tillkopplingen fungerar inte.

  • Låt pucken svalna om den är överhettad.

  • Minska lasten.

  • Byt last.

  • Kontrollera ledningsdragningen mellan tryckknappen och pucken.

Flimrar vid minsta ljusstyrka.

  • Öka den minsta ljusstyrkan (om flimret kvarstår installerar du en 31LCDA-lastkorrigeringsenhet).

  • Byt last (om den minsta ljusstyrkan är otillräcklig).

  • Ställ in RL LED-läget (Max. 10 % av den nominella lasten rekommenderas för att undvika överhettning av pucken).

Flimrar

  • Byt last.

  • Ställ in RL LED-läget (Max. 10 % av den nominella lasten rekommenderas för att undvika överhettning av pucken).

Endast begränsad dimringsförmåga

  • Ändra dimningsintervall.

  • Ställ in RL LED-läget (Max. 10 % av den nominella lasten rekommenderas för att undvika överhettning av pucken).

  • Ändra lasten (om lasten inte är kompatibel med pucken).

Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.

Återställ fabriksinställningarna, se Återställa enheten manuellt

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Enheten kan inte ansluta till hubben. Efter att ha tryckt 3 gånger blinkar enhetens lysdiod grönt/rött i 30 sekunder.

OBS: Detta gäller inte nyare Zigbee®-modellen.

Parkopplingsläget har ändrats.

  1. Fabriksåterställ enheten.
  2. Efter återställningen trycker du på brytarens övre högra hörn 4 gånger och håller sedan in i 20 sekunder tills lysdioden blinkar rött.

    Enheten bör starta om i rätt läge.

  3. Efter omstart trycker du 3 gånger i brytarens övre högra hörn för att starta parkopplingsläget.

    Lysdioden blinkar orange.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.