DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Aufdimmen nicht möglich.

  • Last reduzieren/erhöhen.

  • Lassen Sie den Puck bei Überhitzung abkühlen.

  • Ändern Sie die Last (wenn die Last nicht mit dem Puck kompatibel ist).

Einschalten nicht möglich.

  • Lassen Sie den Puck bei Überhitzung abkühlen.

  • Last reduzieren.

  • Last ändern.

  • Überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Drucktaster und Puck.

Flackern bei minimaler Helligkeit.

  • Die minimale Helligkeit erhöhen (ein 31LCDA-Gerät zur Lastkorrektur installieren, wenn das Flackern anhält).

  • Ändern Sie die Last (wenn die minimale Helligkeit nicht ausreicht).

  • Stellen Sie den RL-LED-Modus ein (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Pucks zu vermeiden).

Flackern

  • Last ändern.

  • Stellen Sie den RL-LED-Modus ein (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Pucks zu vermeiden).

Nur geringe Dimmfähigkeit

  • Ändern Sie den Dimmbereich.

  • Stellen Sie den RL-LED-Modus ein (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Pucks zu vermeiden).

  • Ändern Sie die Last (wenn die Last nicht mit dem Puck kompatibel ist).

Das Gerät ist nicht bereit für die Kopplung, nachdem es aus der App entfernt wurde.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, siehe Gerät manuell zurücksetzen

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät kann keine Verbindung zum Hub herstellen. Nach 3-maliger Betätigung blinkt die Geräte-LED 30 Sekunden lang grün/rot.

HINWEIS: Dies gilt nicht für neuere Zigbee® -Modell.

Der Kopplungsmodus hat sich geändert.

  1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.
  2. Drücken Sie nach dem Zurücksetzen 4 Mal die obere rechte Ecke des Schalters und halten Sie sie dann 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot blinkt.

    Das Gerät sollte im richtigen Modus neu gestartet werden.

  3. Drücken Sie nach dem Neustart 3 Mal auf die obere rechte Ecke des Schalters, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

    LED blinkt orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?