DUG_Mikromoduuli Dimmer_WH-06

Pariliitäntä 2-jakoisen langattoman kytkimen ja 2 mikromoduulin himmentimen (Pucks) kanssa.

Langattoman kytkimen pariliitosta varten moduuliin täytyy langaton kytkin ja moduuli asettaa pariliitostilaan.
HUOMAUTUS:

Pariliitostila on aktiivinen n. minuutin ajan.

  1. Paina lyhyesti langattoman kytkimen oikeaa yläpainiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin.

    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

    VAROITUS
    SÄHKÖISKUN VAARA
    • Noudata jännitteisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
    • Käytä laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
  2. Seuraa mitä tahansa vaihtoehtoa kiekon yhdistämiseksi :

    • Paina moduulin S/R (asetus/nollaus) -painiketta lyhyesti viisi kertaa peräkkäin ruuvimeisselillä.

      tai

    • Paina mekaanista painiketta lyhyesti viisi kertaa nopeasti peräkkäin.

    Tilan LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä moduulin LED-merkkivalolla.

    HUOMAUTUS: Jos moduuli on mekaanisen painikkeen takana, tilan LED-merkkivalo ei näy.

    Puckiin kytketty kuorma vilkkuu muutaman kerran. Tila-LED lakkaa vilkkumasta vihreänä langattomassa kytkimessä ja moduulissa.

    TÄRKEÄ: Tarkista, onnistuiko pariliitos, ennen kuin jatkat vasemman kanavan pariliitoksen muodostusta.
  3. Paina lyhyesti vasemmanpuoleista yläpainiketta 5 kertaa peräkkäin langattoman kytkimen päällä.

    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

  4. Toista vaihe 2 toiselle kiekolle.

    Moduuliin yhdistetty valo vilkkuu muutaman kerran. Tila-LED lakkaa vilkkumasta vihreänä langattomassa kytkimessä ja moduulissa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?